This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:EVM 固件许可

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679424/tps65982-evm-firmware-licensing

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM

大家好、

我的客户有兴趣将 TPS65982 EVM GUI 软件提供的固件 用于其测试系统。

因此、 对于将 EVM 软件生成的固件用于其生产测试设备、是否存在任何许可问题?

他们计划构建单独的电路板(不直接使用 EVM) 、并将向其客户提供此固定装置。

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    客户尝试将什么用于生产测试设备?

    请注意、TPS65982 EVM 使用的是旧电源规则:提供5V、12V 和20V 电压。

    我建议改用 TPS65981EVM、因为它支持最新的 PD 电源规则并提供5V、9V、15V 和20V 电压。 此外、我建议使用最新版本的工具创建模板、因为基本 EVM 固件相对较旧、自那时以来我们已进行了许多改进。

    我不知道任何固件许可问题。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric