This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:CFG4.7 -该位的功能是什么?

Guru**** 2906580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679546/dp83867e-cfg4-7---what-is-the-function-of-this-bit

器件型号:DP83867E

我们没有必要的设置、 内核驱动程序中建议的解决方法是读取和清除 CFG4寄存器的位7并将其写回。

该位被记录为保留-此变通办法如何工作?

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    我已回复了您的另一个主题。

    让我们仅使用一个线程。