This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:120 Ω 终端

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678969/iso1050-120ohm-termination

器件型号:ISO1050

你(们)好

现在未填充 μ 120Ωtermination、但 CAN 信号的振幅似乎很好。

您是否认为有必要为该电路填充120欧姆端接电阻?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这将取决于该连接器处的位置。 CAN 系统要求在最远的节点处使用终端电阻器。 120欧姆来自绞线对的特性阻抗。 终止要求的原因是仅驱动显性状态;总线永远不会主动驱动到隐性状态。 端接电阻器以被动方式将两条线返回到0V 的标称差分电压。

    如果这只是一个连接到总线的节点、而不是第一个或最后一个节点(两个最远的节点)、则此处不需要120欧姆。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Dan

    感谢你的答复。
    我明白了。

    贝斯特雷加兹