This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:SN65MLVD206B 相对于 SN65MLVD204A 的优势。

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B, SN65MLVD204A, SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678732/sn65mlvd206b-advantage-of-sn65mlvd206b-against-sn65mlvd204a

器件型号:SN65MLVD206B
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD204BSN65MLVD204A

您好、支持团队、

我已经知道、SN65MLVD204B 的 ESD 额定值(IEC 61000-4-2接触充电±8kV)和抗噪性高于 SN65MLVD204A。
e2e.ti.com/.../2373678

与 SN65MLVD206B 和 SN65MLVD204A 相比、SN65MLVD206B 的噪声抗扰度是否优于 SN65MLVD204B 的噪声抗扰度? (我了解最大速率不同。)

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    SN65MLVD206B 的抗噪性能与 SN65MLVD204B 的抗噪性能类似。 主要区别在于最大信令速率。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser-San、

    感谢您的教学。
    您的信息对我很有帮助。

    此致、
    M. Tachibana