请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 降级器、
现在、我们使用 TPS65982开发 PC 产品、在 Windows10或 UEFI shell 中存在有关 PD FW 更新的一些问题。
我们已阅读的文档 ,然后按照流程图进行编程,
但结果是失败的。
步骤为:
1、读取当前固件版本。 结果正确。 例如、0xF4.01.37.90。
2、读取引导标志(Reg. 0x2D)并 JUGE Bootok 位、但该位始终为0。
那么、我的问题是为什么这个位为0? 我已经读取了器件的运行状态(寄存器0x03)、结果是应用模式、并且 Type-C 端口 USB/DP/PD 功能全部正常。