This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:通过 EC I2C 在 win10下或 UEFI Shell 下更新 TPS65982 FW。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678556/tps65982-tps65982-fw-update-under-win10-or-uefi-shell-through-ec-i2c

器件型号:TPS65982

降级器、

现在、我们使用 TPS65982开发 PC 产品、在 Windows10或 UEFI shell 中存在有关 PD FW 更新的一些问题。
我们已阅读的文档 ,然后按照流程图进行编程,
但结果是失败的。
步骤为:
1、读取当前固件版本。 结果正确。 例如、0xF4.01.37.90。
2、读取引导标志(Reg. 0x2D)并 JUGE Bootok 位、但该位始终为0。
那么、我的问题是为什么这个位为0?  我已经读取了器件的运行状态(寄存器0x03)、结果是应用模式、并且 Type-C 端口 USB/DP/PD 功能全部正常。