This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TFP410:是否有任何方法可以找到 tfp410#39;s Linux 驱动程序?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679230/linux-tfp410-is-there-any-way-to-find-tfp410-s-linux-driver

器件型号:TFP410

工具/软件:Linux

您好:

  我正在尝试使用 Linux 操作系统将 tfp410芯片连接到 SOC 芯片。 ti 是否为 tfp410提供 Linux 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,邹杰,

    抱歉、我们不支持任何用于 TFP410的驱动程序。 Linux 社区应支持 RGB 视频。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  GitHub 上找到了 github.com/.../ti-tfp410.c。 似乎是 TI 提供的。 有任何更新?