This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:TCA9534DWR SDA 问题

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678292/tca9534-tca9534dwr-sda-issue

器件型号:TCA9534

大家好、团队、

我正在使用 TCA9534DWR GPIO 扩展器、其电压轨为3.3V、I2C 通过10K 电阻器上拉(3.3V)。 使用 Jetson TX2开发套件为其供电。 但在某些情况下使用后、其 SDA 引脚会显示接地电势、同时会降低阻抗 b/w VCC 和 GND。 当我们用新芯片替换当前芯片时、问题得到了解决。问题的原因是什么、请支持。

此致、

Jiffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiffin、

    这个问题对我们来说有点困难,只能用所提供的信息来回答。

    1) 1)您能否提供器件损坏时所用设置的原理图?

    2) 2)您能否提供与器件通信时的波形?

    3) 3)更换器件后、新器件在使用后是否会出现相同的损坏?

    4) 4)您测试此器件时的环境温度是多少? (您是否循环了不同的温度? 还是在室温下进行了测试?)

    5) 5)这是仅发生一次的事情吗? (1块电路板和1个器件或多块电路板和多个器件?)

    我现在想到的是、如果在更换器件并看到新器件正常工作而未损坏后、问题可能与 ESD 或 EOS 有关。 另一个想法是、器件在首次焊接过程中可能已损坏。

    现在、如果器件在多次使用后再次损坏、我认为我们需要仔细查看原理图/布局以找出根本原因。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复、请找到上面共享的原理图。 目前、我们没有任何波形可供您分享。 我们刚刚更换了 IC、直至现在没有问题。 我们在室温下进行了测试、同样的问题也会出现在另一个电路板上。  

    此致、

    Jiffin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiffin、

    您的原理图未显示任何看起来会立即损坏 SDA 线的内容。 这假设主器件(右侧的器件)在其"I2C_GPIO_SDA/SCL"线路上使用开漏架构。 如果它使用推挽、那么我们将看到器件实际上会在第9个时钟周期中看到过多的电流、并在 TCA9534器件处于 ACK 状态时损坏 TCA9534器件(这将仅发生在 SDA 上)。 这种损坏可能发生在几个 ACK 之后、而不仅仅是第一个 ACK 上。 示波器脉冲会确认这一点、因为 ACK 期间的电压会异常大(可能约为 Vcc 的30%或更高)、并且由于推挽、时钟和 SDA 上升时间看起来很快、波形看起来像方波。 如果您不确定或仔细检查主器件上的数据表、我建议您将其连接到示波器。

    我已经查看了此器件上的质量回报数据库、发现由于质量问题、退货率为零。 (我这样做是为了检查其他客户是否看到了您第一次看到的同一问题。)

    目前、 如果您已经多次测试了 TCA9534并在示波器上验证了器件在第9个时钟周期内未检测到异常大的电压、那么我相信第一个器件在组装阶段损坏、因为您似乎已经在上看到此问题 多个电路板。 请随时在线发布示波器照片、以便我们进行验证。

    如果您从一开始就仍然有"故障"器件、您可以联系您获取我们器件的经销商、如果这仍然是问题、请他们将器件发回进行质量检查。 如果您曾与 TI 的 FAE (现场应用工程师)合作、那么我相信您也可以就质量问题与他们联系、并与他们合作、与我们的质量工程师初始化质量检查。

    谢谢、

    -Bobby

    注意:我们通常建议不要将未使用的 GPIO 引脚悬空。 我不认为这是 SDA 第一次出现损坏的原因、但可能会导致从器件汲取更多的电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的响应、 主设备在另一侧是 NVDIA 的 Jetson TX2开发套件。 在 Jetson TX2的数据表中、提到 SDA/SCL 线路是漏极开路、对于 i2c 配置、SDA/SCL 线路从不是推挽配置。 是否有可能设计一个将 SDA 用作推挽的架构、这与 I2C 架构相反

    请参考  随附的 NVDIA 的 Jetson TX2数据表。

    我们还注意到、SDA 线路上的上拉电阻器将从10K 降低到1K。 发生故障时。 您对此问题是否有任何线索?

    此致

    Jiffine2e.ti.com/.../JetsonTX1_5F00_TX2_5F00_Developer_5F00_Kit_5F00_Carrier_5F00_Board_5F00_Specification1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiffin、

    "是否可以设计 SDA 作为推挽的架构、这与 I2C 架构相反"
    1) 1)我可以通过两种方法来解释您的问题、第一种方法是、如果您故意尝试使该器件使 SDA 能够支持推挽。 我们器件的 SDA 基本上具有一个输入级、在该输入级中、它使用数字逻辑来确定信号是高电平还是低电平(该级被视为高阻抗)、以及一个使用 FET 拉低的输出级。 您不希望将 SDA 与推挽架构保持一致、因为如果另一个器件通过 FET (低阻抗)拉高、而我们的器件通过下拉 FET 拉低、 我们有一条从 Vcc 到 GND 的路径、该路径具有两个串联的低阻抗、看起来像短路、我们的下拉 FET 可能会因这一大电流而损坏。

    2) 2)我可以解释这个问题的第二种方法是、有另一种推挽连接方式意外连接到我们的 SDA 引脚。 我唯一看到这种情况的是设计人员使用 FPGA、并且不知道输出引脚不应被 FPGA 拉高。 我以前已经看到过这种情况发生一次或两次。

    我可以用另一种方法来考虑 SDA 是否损坏、这就是使用具有大量通道的 I2C 开关、使用强上拉电阻器。 我假设唯一连接到它的 I2C 器件是主器件和 IO 扩展器、因此这可能不是问题。

    "我们还注意到、SDA 线路上的上拉电阻器将从10K 降低到1K。 发生故障时。 您对此问题是否有任何线索。"
    -失败意味着什么? 器件损坏或您遇到 NACK? 电阻过大可能会导致 SDA/SCL 信号的上升时间过慢、并影响信号完整性;如果电阻过小、则当主器件拉低时、 Vol (容积)可能大于 Vcc 的30%、并且不会被从器件解释为低电平。 1K 对我来说似乎不应该导致电压问题或损坏设备..... 我们器件所在的 PCB 是否可以短接至某个位置?

    我更容易查看器件 SDA 和 SCL 线路的 o 示波器、从而真正了解正在发生的情况。

    其他问题:
    a)是否有可能将 Jetson TX2的错误输出连接到我们的设备? (可能是一个使用推挽设置的器件?)
    b)我们的器件是否通过跳线电缆从 Jetson TX2进行通信?
    c)我注意到 Jetson 的数据表中有电平转换器(J24)、电压是实际3.3V 还是已移位?

    谢谢、
    -Bobby