你(们)好
我们目前正在其中一个电路板上使用 DS90UB954-Q1、其中输入0 (RIN0)连接到同轴电缆连接器。 输入1 (RIN1)当前未使用。
我们正在研究扩展电路板以提供同轴电缆和 STP 输入。 为此、我们要将当前未使用的 RIN1输入连接到 STP 连接器。 由于 DS90UB954-Q1必须配置为同轴电缆或 STP、因此一次只能有一个输入处于活动状态、这对我们来说很好。 我们使用同轴电缆供电、并将通过 STP 提供相同的电压。
您能否确认此方法有效? 我们是否应该考虑任何缺陷?
非常感谢