This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 SN65LVPE801的状态和建议

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679343/asking-for-the-sn65lvpe801-status-and-recommendation

主题中讨论的其他器件:SN75LVPE801

大家好、

客户需要使用 SATA 6G。 SN65LVPE801由于 SN65LVPE801在2016年应用于客户系统、因此删除了 TI 网站端上的链接、 不确定 SN65LVPE801是否已停产。

我们的建议是什么?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    SN75LVPE801似乎是目前唯一可用的版本。