This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:帮助查找适用于 PCIe Gen3的2通道2:1开关

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679390/hd3ss6126-help-finding-2-channel-2-1-switch-for-pcie-gen3

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好!

我想知道该器件是否有双通道版本。

我的客户只需要2通道2:1差动开关。  

因此、基本而言:

它必须支持该项目的最大速度为 PCIe 第3代、因此速率为8Gbps、但准备就绪时、它们将组成 PCIe 第4代板、速率为16Gbps。

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您澄清您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS6126是一款3通道2:1差分开关。
    我想知道是否有支持高达8Gbps 或16Gbps 速度的双通道版本。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS3212是一款支持高达10Gbps 速率的2通道2:1差分开关。 我们目前不提供16Gbps 多路复用器。