This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:2米 EDP 电缆、带主信号通道和 AUX 信号连接器

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679296/sn75dp119-2-meter-edp-cable-with-main-signal-channel-and-aux-signal-chnnel

器件型号:SN75DP119

尊敬的团队

如果解决 方案需要为 EDP 接口驱动2米长的电缆、则可以将 SN75DP119用于主通道。 以及用于命令的1MHz LVDS AUX 通道。  

那么、我们还需要用于 AUX 通道的双向 LVDS 缓冲器吗? 但似乎没有这样的器件?  

等待您的反馈。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、

    AUX 不需要缓冲器或转接驱动器、应能够支持2米长的电缆。