This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:在半双工模式下使用 SN65HVD1473

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678898/sn65hvd1473-using-sn65hvd1473-in-half-duplex

器件型号:SN65HVD1473

大家好、

我需要对 SN65HVD1473 RS-485收发器进行一些澄清。

•我是否可以通过短接其差分引脚(即 A 与 Y,B 与 Z)在半双工模式下使用上述 IC。

由于我的主器件具有2线输出(半双工)、而从器件具有4线(全双工)、因此我无法更改此设置。

•如果 可以实现半双工、那么 需要在电路中执行哪些必要的操作(保护、串联端接)才能正常工作? 我能否获得采用此类方法的任何参考(应用手册、原理图)?

•IC 如何知道是发送还是接收,RE 和 DE 引脚的状态应该是什么?

请在这方面帮助我。

此致、  

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    当差分输出线路被接至差分输入线路时、一个全双工收发器可运行为一个半双工收发器。 同相输出(Y)应连接到同相输入(A)、反相输出(Z)应连接到反相输入(B)。

    遗憾的是、我不知道任何涵盖全双工到半双工转换的示例原理图或注释。 建议使用 IC 作为其固有的双工。 总线上将使用与 TVS 二极管等典型半双工 IC 相同的保护器件。

    对于发送或接收、RE 和 DE 将被适当地启用/禁用。 为发送启用 DE、为接收启用 RE。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回复。

     此处在主设备 SN75176 RS-485收发器中使用,在从设备中使用 SN65HVD1473 RS-485,现在如果我将 SN65HVD1473设为半双工,我是否能够与主设备(SN75176)连接?

     由于 SN75176数字输入电压为5V、 SN65HVD1473为3.3V、因此它是否能够正常工作并在主器件和从器件之间进行通信?

    由于 RS-485是标准协议,因此工作电压可能不会影响通信,我认为这是什么?

    如果我必须考虑任何问题、请提出建议。

    是否有应检查的电气参数,请建议?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    SN75176和 SN65HVD1473收发器之间的通信正常、因为它们的电压输入容差和逻辑阈值是兼容的。 RS 485是一种物理层标准,只要通信速度小于或等于5mbps,通信就应该正常。 5Mbps 是 SN75176针对 RS 485的限制。

    卢卡斯