This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:Modbus 通信单元

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176A, SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679108/sn65hvd82-modbus-communication-units

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件:SN75176A

您好!

我们在 项目中使用了 SN75176A 进行 RS485 MODBUS 通信。 但是、当我们在现场对其进行测试时、由于存在失效防护电阻器、可以与主节点连接的驱动器/单元数量减少到3个。 为了将通过 MODBUS 通信的节点数量增加到高达1200m、{32个驱动器(包括一个主器件)}、我们正在 SN65HVD82DR 器件中寻找替代器件。

是否有人可以确认我们是否使用替代产品(P/N:SN65HVD82DR) 可以满足或不满足上述要求。

此外、请分享 SN65HVD82DR 中使用的失效防护偏置电阻器值、以进行理论计算。

此致、

Lakshmy V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmy、

    是的、SN65HVD82在这里会有所帮助、因为它具有大约96kOhm 的输入电阻、远小于 SN75176A 的12kOhm。 您可以使用此应用手册(www.ti.com/.../slyt324.pdf) 获取指导。 基本上、偏置网络的等效电阻应与端接电阻匹配、产生的压降应足够大、以确定空闲总线状态。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Hao