This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD179:短接引脚7

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD179, SN65HVD1791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679362/sn65hvd179-shorting-pin-7

器件型号:SN65HVD179

大家好、

我想知道、如果引脚8 (A)短接至28V、SN65HVD179会如何响应。 具体而言、如果引脚保持悬空、器件的引脚7 (B)将如何工作?  

第8页的图显示了输入 A/B 的详细原理图 引脚7看起来不会对引脚8上的变化做出反应、但我想再次检查。

谢谢、

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    正确的做法是、通常 A 和 B 引脚是相互独立的、一个引脚上的电压不应耦合到另一个引脚。 不过、在28V 短路的情况下、器件可能会损坏(假设 A 或 B 引脚上支持的绝对最大电压仅为14V)。 当器件以这种方式受损时、很难完全确定地预测影响-高电流会损坏芯片的金属/硅结构、并在以前没有的地方造成短路。 这意味着 A 引脚上的应力可能会对 B 产生影响(例如对地短路或额外漏电路径、对 A 线、对 VCC 等)。

    如果您的应用中预计会出现这类短路、您可能需要考虑在 A/B 线路上具有更宽电压容差的 RS-485收发器、例如 SN65HVD1791。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Max 的回复!