This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6201EA:在400Mbps 8b/10b 编码信号下运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK6201EA, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679279/tlk6201ea-operation-with-400-mbps-8b-10b-encoded-signal

器件型号:TLK6201EA
主题中讨论的其他器件: DS25BR100

我希望将 TLK6201EA 用于400Mbps 8b/10b 编码信号、但该器件描述为"1Gbps 至6.25Gbps "。 这是否起作用?

您还建议了哪些其他器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此部件将正常工作、但400Mbps 数据速率不会从针对6.25Gbps 数据进行优化的 CTLE 接收到大量增益。  DS25BR100是另一款需要考虑的器件。  该器件上有多种变体、可对输入或输出均衡进行更多控制。

    此致、

    Lee