This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:I/O 电压转换

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679310/tca6424a-i-o-voltage-translation

器件型号:TCA6424A

该器件表示它能够进行各种电压转换。 电压逻辑电平是通过寄存的配置进行编程的、还是取决于 VCCP 和 VCCI 值? 例如、如果 VCCP 和 VCCI 都是3.3V、那么输入电压电平是否可以达到1.8V?

感谢你的帮助。  

-Joel Barker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    这些电平不可编程;相反、它们根据提供的电源电压进行调节。 SDC/SCL 电平将随 VCCI 轨扩展、而 P 端口电压电平将随 VCCP 轨扩展。 我希望这对您有所帮助-如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    我相信您所指的电压转换是通过 VCCP 引脚控制端口的输入/输出。

    "它取决于 VCCP 和 VCCI 值吗?"
    VCCI 基本上控制 I2C 通信的逻辑电平、而 VCCP 控制端口。 因此、如果将 VCCP 设置为5V、并且您将端口设置为输出逻辑高电平、则端口将大约为5V (由于压降会稍微小一点)、而您可以通过 I2C 以1.8V (VCCI = 1.8V)进行通信。 因此、它取决于 VCCI 和 VCCP。

    "例如、如果 VCCP 和 VCCI 都是3.3V、那么输入电压电平是否可以达到1.8V?"
    如果 VCCI=VCP=3.3V、则 Vil 将为 Vcc 的30%、大约为1V、以查看逻辑低电平。 VIH 要求输入为 Vcc 的70%、约为2.3V。 因此、如果您将1.8V 的电压馈入 SDA/SCL、它将是未知的。 如果您将其馈送到端口(设置为输入)的输入中、我相信这也会处于未知状态。

    谢谢、
    -Bobby

    BTW:如果您有任何问题、请随时提问。

    此外、如果您的问题实际上与您尝试解决的问题有关、那么为我们提供更多信息可能有助于我们为您找到更好的解决方案。