This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:关于 INT 引脚#39;s 上拉

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679088/pca9555-about-int-pin-s-pull-up

器件型号:PCA9555

大家好、

在使用 PCA9555时、建议使用以下各项。

"Int 在使用时应始终上拉(从不保持悬空)。 如果未使用、则可以将其下拉至接地、但不能保持悬空。"

如果 INT 引脚悬空、您能告诉我 预期的问题是什么?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我始终建议在 PCA 上使用 TCA 产品线、因为它可以修复一些错误、通常具有更宽的 Vcc 范围、更具成本优势、并且通常与 PCA 系列引脚对引脚兼容。

    "如果 INT 引脚悬空、您能告诉我 预期的问题是什么?"

    -此问题取决于您是否使用 INT 引脚。

    如果您使用的是 INT 引脚(连接到 MCU 或处理器)并且没有上拉电阻器、则信号可能永远不会被上拉至高电平、因此您可能只会看到 GND (可能会浮动更高)。 原因是 INT 引脚采用开漏架构、这意味着当发送信号到时它将主动拉低、但当 FET 关断时、上拉电阻器预计会将信号拉回高电平。 如果没有上拉电阻器、则会出现上拉。 因此您将无法准确地看到 INT 信号。

    如果您不打算使用 INT、则可以将其悬空、因为我们不关心此引脚的信号完整性。 主要是因为这是一个不会干扰器件内部的输出。

    我们通常告诉人们不要让输入悬空、因为浮动电压会在内部导通 FET、这可能会导致问题。 (INT 是一个输出而不是一个输入、所以这不是一个问题)。

    "INT 在使用时应始终上拉(从不保持悬空)。 如果未使用、则可以将其下拉至接地、但不能保持悬空。"

    我在数据表中找不到此短语。

    谢谢、

    -Bobby