This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422 VCONN 电源连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679155/tusb422-tusb422-vconn-power-connect

器件型号:TUSB422

你(们)好

我的客户要求连接 TUSB422 VCONN。 他们想知道它是否可以使用电池电压(3.4~4.4V)而不使用 升压5V 电压?

它是一个手机项目。 我看到规格8.2.2提到 Type-C 将 VCONN 从3.3V~5.5V 重新定义、但 我只想确定这种 与电池的连接是否正常。

您对此 有什么了解吗?

谢谢

Bruce    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、VCONN 可以是3至5.5V 范围内的任何值