This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:最大电缆距离可用于 ISO1176T

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176TEVM, ISO1176T, ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677121/iso1176t-longest-cable-distance-can-be-used-for-iso1176t

器件型号:ISO1176T
主题中讨论的其它部件: 、ISO3086T

各位专家:  

当我使用两个 ISO1176TEVM 来测试发送和接收时。

2米电缆连接时的延迟为2ns。

如果我使用25米的电缆连接两个 EVM、则接收器中没有信号。

我应该使用哪一最长的电缆长度来测试两个 ISO1176T/ISO3086T EVM?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、回答正确。
    电缆长度为25米时、延迟为250ns。
    电缆长度为2米时、延迟为120ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    您在系统中使用的数据速率是多少? 最大电缆长度将受数据速率以及一些其他参数的限制。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    我几天内没有听到您的声音。 您是否能够确定应用的最大电缆长度?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我在大约一周内没有听到您的声音。 我将假定您能够解决您自己的问题。 如果情况并非如此、请回复此主题或创建新主题。 我很乐意为您提供 ISO1176T 支持。

    此致、
    Dan