This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:需要可设置为"Intel Alek USB"Thunderbolt 参考设计的图像和配置工具

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679223/tps65983b-need-of-image-and-configuration-tool-that-can-be-setup-for-intel-alek-usb-thunderbolt-reference-design

器件型号:TPS65983B

大家好,我需要一个可用于 Thunderbolt 参考设计的图像(.bin)文件,该文件名为 :AR LP BPD USB3_1 II REV1V2_Final

此外、TI 还提供了一款支持 TPS65983B 的设计工具、这是我唯一能找到的工具  

TPS6598x Application Customization Tool 3.11版,但参考英特尔设计甚至不能驱动启动 Alpine Ridge 所需的 GPIO2。  

谢谢、

Vasil Savov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasil、

    TPS65983B 仅用于 Intel 参考设计。 我注意到您正在关注 Alpine Ridge 设计。 您可以给我提供电子邮件吗? 我可以为您提供下载配置工具所需的正确文件夹。 配置工具将为您提供一个.bin 文件、以加载到您的设计中。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    vasilsavov@gmail.com

    谢谢、
    Vasil Savov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasil、

    我已授予您访问该安全文件夹的权限、您应该在接下来的15到20分钟内收到一封电子邮件、其中包含有关访问该文件夹的详细信息。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric