This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982未记录4CC 命令(BIST)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678880/tps65982-tps65982-undocumented-4cc-commands-bist

器件型号:TPS65982

您好!

我在这里找到了一篇文章、一位 TI 员工提到实际上有一个名为"BIST"的未记录4CC 命令、但没有比这更多的信息。 我希望使用此命令向 UUT 发送 BIST 请求、并希望能够指定哪些模式等  我想知道是否有人有关于此命令和任何其他未记录的命令的更多信息?

此致、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我们不建议在您的系统中使用 BIST 命令。 BIST 将运行 TPS65982的内置自检、并且在处于 BIST 模式时不允许您运行应用程序。

    没有其他未记录的4CC 命令。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。 实际上、我希望通过根据 USB PD 2.0规范发送不同的 BIST 请求(例如 BIST 载波模式2等)来使另一个器件进入 BIST 模式。 我是否可以发送4CC 命令来实现此目的? 很抱歉、我原来的帖子误导了我。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我们没有可使连接的器件进入 BIST 模式的4CC 命令。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    感谢您提供信息。

    此致、
    扎赫