This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:CAN HD3SS215支持 HDMI 分离器(1个拉电流至2个灌电流)和用于4kp60视频的 HDMI 开关(2个拉电流至1个灌电流)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679044/hd3ss215-can-hd3ss215-support-hdmi-splitter-1-source-to-2-sink-and-an-hdmi-switch-2-source-to-1-sink-for-4kp60-video

器件型号:HD3SS215

尊敬的先生/女士:

我阅读了 HD3SS215的数据表、其中提到该器件可支持4k2k 60Hz 刷新率的 HDMI、并且可配置为支持两个源设备连接一个接收设备、或一个源设备连接两个接收设备。

我对4k2k 60Hz 这一术语有点怀疑、这是否意味着它也可以支持4kp60视频?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS215支持 HDMI 2.0规范、该规范还支持4K@60、因此该器件确实支持4K@60。