This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TFP401最大分辨率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP403, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679094/tfp401-tfp401-maximum-resolution

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件: TFP403

我们将了解 TFP401/TFP403的1920x1080 @60Hz 分辨率 RGB 输出。 TFP401是否支持此分辨率? 如果没有、TI 还有其他建议吗?

提前感谢

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前尝试过401。 是的、确实如此! 具有 RGB888视频流输出的1080p@60fps。

    我将笔记本电脑 HDMI 输出直接连接到401。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jie

    您使用 TFP401A 尝试的最大分辨率是多少?

    提前感谢。

    -Amit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1080p。 但我认为最大分辨率在很大程度上取决于帧速率。 通常、芯片提供最大视频带宽。

    希望它能帮助你!