This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1之间的长度如何?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678554/ds90ub953-q1-how-about-the-length-between-ds90ub953-q1-and-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB953-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

您好!

   我想知道 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1之间的长度?

  我的应用程序如下方框图所示。 我的传输距离为2米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RGB 摄像头 x1 5MP /1920x1080 /30fps/24位
    IR 摄像头 X2 0.3MP /640x480 /120fps/
    ISP 支持接收 MIPI CSI;
    Length 约为2米。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否对953/954之间支持的最大电缆长度有疑问? 您使用的是哪种类型的电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、具体取决于电缆质量。 在 TI 实验室中、同轴电缆 dacar462的最大距离为15m。

    此致、
    Steven