This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:可用于 M-PHY?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677917/ds100br410-usable-for-m-phy

器件型号:DS100BR410

您好!
该器件是否可以用作 https://mipi.org/specifications/m-phy 中指定的 M-PHY 信号的中继器 

-直流耦合:数据表未明确说明交流耦合、所示的测试电路和电气特性中的条件文本确实提到了交流耦合。 由于 M-PHY 定义了总线状态、因此需要进行直流耦合、其中需要驱动静态逻辑电平。 此外、总线数据速率可在~600MT 至~8GT 之间变化。
-可以连接到 VML 逻辑。
-在该电压的一半上、共模电压高达620mV 的差分(非端接)逻辑电平。

此外、该器件是否需要在驱动器上使用外部上拉电阻器?

感谢您提前提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件几乎肯定需要交流耦合。  输入将偏置为~ 2.5V、输出共模将为~ 1.0V、并将随 VOD 设置而变化。

    该器件不会在驱动器上使用任何外部上拉电阻器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我认为该部件不适合我的需求。
    您是否知道 TI 有任何其他器件可满足上述需求?
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很抱歉、我不知道与您的应用程序直接匹配。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MIPI 不基于以太网、您需要查找相应的标准 PHY。

    此致、
    GET