This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302SQE/NOPB -差动输出

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678310/lmh0302sqe-nopb---differential-output

主题中讨论的其他器件:DS30BA101

您好!

我想知道输出引脚 SDO 和 SDO BAR 是否可用作差分输出引脚。

如果是、则可能的实施方法。

谢谢、此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishmitha、

    您希望通过哪种方式使输出差分? 您是否正在寻找(1) 150 Ω 差分输出或(2) 100 Ω 差分实现?

    如果是选项(1)、我在以前的客户用例中没有看到需要此功能、因此如果您有更多详细信息、我想进一步了解该应用。

    如果是选项(2)、我建议查看类似的器件 DS30BA101、 它基于类似设计、但已针对驱动100欧姆差分电缆或75欧姆单端电缆的用例进行了测试、方法是调整 DS30BA101输出端的输出电压幅度和端接电阻器。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢。
    我将使用选项2。

    此致、
    Nishmitha