This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940-Q1是否有任何软件驱动程序或参考寄存器配置?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678538/ds90ub940-q1-is-there-any-software-driver-or-refer-register-configuration-about-ds90ub940-q1

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好  

    DS90UB940-Q1是否有任何软件驱动程序或参考寄存器配置?

  请发送给我、电子邮件:went.cao@wpi-group.com。

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    940解串器无需驱动程序即可正常运行。 您可以使用软件工具 ALP (Analog Launch Pad www.ti.com/tool/alp)来控制器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在大多数情况下、UB940无需任何寄存器配置即可运行。 因此、我们没有为您提供驱动程序。

    您可以注意 一些关键寄存器、例如反向通道寄存器设置、CSI 设置等

    此致、

    Steven