This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:左/右模式和挂起状态

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678661/sn65dsi86-left-right-mode-and-suspend-state

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我们的客户对 SN65DSI86器件感兴趣、因此我们推广了这款器件。 在本次会议中、我们收到了两个问题。

请帮帮我们。

 

  1. 关于 SN65DSI86左/右模式,我们将对此进行更详细的说明。 根据 DSI 寄存器(0x10、7位)、当 LEFT_Rright_Pixels=1时、一个视图由左图像(通道 A)/右图像(通道 B)构建。 是这样吗?
  2. 在这种情况下、我们是否能够分别控制左图像或右图像的挂起/低功耗模式?

在我看来、由于 SUSPEND 信号是一个信号、因此我们无法控制每个通道的 SUSPEND 状态。 是这样吗?

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎

    SN65DSI86确实会根据通道 A 和通道 B 上的像素流数据包构建一个图像 还要记住、左/右模式的唯一要求是 CHB_ACTIVE_LINE_LENGTH 必须至少为1个像素。

    挂起模式是一个信号、无法单独控制通道 A 和通道 B、您答对了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的澄清。
    此致、
    宫崎