This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:兼容性 Channel Link III 串行器和 FPD Link 解串器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677179/ds92lx1621-compatibility-channel-link-iii-serializer-and-fpd-link-deserializer

器件型号:DS92LX1621

您好!

我们拥有具有 Channel Link III 串行器 的现有摄像头器件、该串行器通过 Channel Link III 解串器连接到"监控器"器件。

对于未来版本的"监控器"器件、我们将研究是否可能集成 FPD-Link 解串器来连接分辨率更高的摄像头。

是否可以将 DS92LX1621 Channel Link III 串行器连接到 FPD Link 解串器?

非常感谢、

Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uwe、

    我将检查此问题、并尽快回复您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uwe、

    DS92LX1621/2通道链路 III 集与 DS90UB901/2 FPD-Link III 集兼容。 在您的情况下、您可以将 DS92LX1621与 DS90UB902搭配使用。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。
    我查看了 DS90UB901数据表、并看到它具有最大 PCLK 关闭43Mhz。 DS92LX1621的 PCLK 为50MHz。
    我们面向未来的目标是连接具有更高分辨率的摄像机、该摄像机具有更高的时钟速率、但向后兼容较旧的时钟速率。
    是提供 DS90UB934 100Mhz 等带隙但向后兼容 DS92LX1621的任何 FPD Link 组件。

    此致、
    Uwe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uwe、

    我将检查我们是否有任何合适的信息、并尽快回复您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uwe、

    遗憾的是、没有既与 DS92LX1621兼容又能以100MHz 运行的 FPD-Link 器件。 这是因为当帧结构将范围扩展到100MHz 时发生了变化。

    此致、
    I.K.