This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ONET1151L 通过光电二极管的阴极连接到 TOS、与激光驱动器…的阳极共同

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678487/onet1151l-onet1151l-connecting-to-tos-with-cathode-of-the-photodiode-is-common-with-the-anode-of-the-laser-driver

器件型号:ONET1151L

你好、Todd、

 

我有一位客户尝试将以下 Finisar Tosa 连接到 ONET1151L。  是否有方法将此设计连接到 Onet 部件、或者他们是否需要使用不同的部件?

我们如何连接这两个器件?

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/onet1151l.pdf

 

https://www.finisar.com/sites/default/files/downloads/1310nm_dfb_laser_diode_lc_tosa_dfb-1310-10lr-lca.pdf

 

我担心的是,光电二极管的阴极与激光驱动器…的阳极是共同的

 

谢谢、

Todd Keppler、

FAE

Avnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    在 ONET1151L 的典型实现中、 MOD-输出(一个 CML-OUT 引脚) 必须被连接至 DML TOSA 的阳极、而 ONET1151L 的 PD (模拟输入)引脚被连接至 监视器光电二极管端子的阴极。

    因此、TOSA 应 具有未连接的光电二极管阴极和 LD 阳极。 请向  客户建议使用此类 DML TOSA。

    谢谢、

    SRI