This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A 能否在138M's 输入时钟和单像素模式下工作?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90CF388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678574/ds90c387a-can-ds90c387a-work-in-138m-s-input-clock-and-single-pixel-mode

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: DS90CF388A

DS90C387A 能否在138M 的输入时钟和单像素模式下工作?仅使用 A0至 A3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如需更多信息、请参阅 DS90C387A/DS90CF388A 产品文档(www.ti.com/.../ds90c387a.pdf)。 最大像素时钟速率为112MHz。