This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:BIST 模式

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678464/ds90ur910-q1-bist-mode

器件型号:DS90UR910-Q1

您好!

我将 DS90UR905Q-Q1 用作串行器、 将 DS90UR910-Q1 用作解串器。 串行器板由 TI 网站上的光绘文件制成、解串器板为 DS90UR910QEVM

使用 BIST 功能时、是否可以不通过 I2C 写入任何905和910寄存器? 这意味着所有寄存器都具有默认值。

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    要测试 BIST、只需将 BISTN 引脚设置为高电平即可启用 BIST 模式、并且可以监控通过以检测 BIST 中的错误。 无需寄存器写入。