This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:输入迟滞

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV027A, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678888/ds90lv027a-input-hysteresis

器件型号:DS90LV027A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

团队、

DS90LV027A 是否有任何输入迟滞? 我的客户的应用需要 它、但查看该器件似乎没有它。 如果有任何替代方案、您能否确认/推荐? 它们需要-40C 至125C 的温度范围。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我只想确认您询问 TTL 输入上的迟滞。 假设情况如此、DS90LV027A 的 TTL 输入没有滞后。 一种选择是在 DS90LV027A 之前使用施密特触发缓冲器(例如 SN74LVC1G17或其他缓冲器)。

    此致、
    相位