This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:配置寄存器

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR905Q-Q1, DS90UR910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678632/ds90ur910-q1-configure-register

器件型号:DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR905Q-Q1

您好!

我将 DS90UR905Q-Q1 用作串行器、 将 DS90UR910-Q1 用作解串器。 串行器板由 TI 网站上的光绘文件制成、解串器板为 DS90UR910QEVM

DS90UR905Q-Q1和 DS90UR910-Q1的哪些寄存器必须通过 I2C 进行配置?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    您是否询问了需要以特殊方式配置的任何寄存器、以便使905和910相互通信并正确连接?
    在连接 EVM 时、无需设置此类特殊寄存器、您可以参阅 EVM 用户指南。