This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:有关 DS90UB953 - DS90UB934、DS90UB913 - DS90UB934的兼容性检查

Guru**** 2483955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678719/ds90ub934-q1-compatibility-check-about-ds90ub953---ds90ub934-ds90ub913---ds90ub934

器件型号:DS90UB934-Q1

我将使兼容的插头板使用934。

*我们有两种类型的模块。 一个是使用953、另一个是使用913。 它无法更改其他串行器。

*正在使用953模块、1920x1080分辨率和30frame/s

如上所述、摄像头输出为2种类型。(一次仅一个输入。)

我可以这样配置吗?

请检查一下。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    953可在向后兼容并行/DVP 模式下与934配合使用。 有关详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../snla270.pdf

    934还可以与913/913A 串行器配合使用。