This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:解决方案查询

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678798/tusb8041-solution-inquiry

器件型号:TUSB8041

你(们)好。

是否有任何解决方案可支持 GL3522等 Apple 器件的快速充电?

此外、是否有任何支持 USB 3.2 10 Gbps 数据速率和 QC 3.0/4.0的解决方案?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前不提供支持 USB 3.2的器件。 对于 QC 3.0、您可能需要查看下面的胎面。
    e2e.ti.com/.../611443
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是否有构建计划? 快速充电支持如何?

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发布的路线图中目前没有 USB 3.2。 我们没有支持快速充电的集线器。