This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392规格表1显示了"100mA 充电和 quot;对于 CDP、当 go_BAT 为低电平时、CHG_AL_N 为低电平、CHG_DET 为高电平

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678426/bq24392-bq24392-spec-table-1-says-charge-with-100ma-for-cdp-when-good_bat-is-low-chg_al_n-is-low-and-chg_det-is-high

器件型号:BQ24392

您好!

我假设在 CHG_AL_N 为低电平且 CHG_DET 为高电平时、可以使用满电流(高达1500mA)进行充电、如 BQ24392规格表2中所述。 规格表1表示当 Good _BAT 为低电平时、无法通过 CDP 以满电流充电。

问题1:如何区分 DCP (Good BAT = LOW)与 CDP (Good BAT = LOW)?

问题2:当 Good _BAT 处于低电平时、为什么不应该使用来自 CDP 的满电流进行充电?

BR、

Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pekka:

    BQ24392使用 GASE_BAT 输入来确定是否应在 SDP 和 CDP 模式下连接开关。 如果 GAND_BAT 为低电平、则开关未连接、器件在 CDP 模式下不应消耗超过 USB 电池充电1.2规范规定的 Iunit 电流(100mA)。 对电池电量较弱的 PD 限制充电电流的要求源自 USB BC 1.2规范、而不是 BQ24392设计的要求。

    此致、
    JMMN