This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:如果在 UART 模式下 tusb1210既可以是主机也可以是器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678649/tusb1210-if-tusb1210-could-be-both-host-and-device-under-uart-mode

器件型号:TUSB1210

尊敬的团队:  

在 UART 模式下、tusb1210可以用作主机还是用作器件? 我可以看到它可能同时处于 ULPI 模式。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    在 UART 模式下、TUSB1210通过 USB 信号线发送 UART 信号、因此它不是 USB 主机或器件。 有关 ULPI 收发器的 UART 模式的更多信息、请查看 ULPI 规格。

    此致、
    JMMN