This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI-DSI 接口故障排除

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678893/sn65dphy440ss-mipi-dsi-interface-troubleshooting

器件型号:SN65DPHY440SS

团队、

我支持使用 MIPI-DSI 接口 通过22英寸定制电缆驱动 LCD 显示屏(接收器)的客户。 它们通过 英特尔处理器(源)运行显示器。

它们当前使用 3 个 MIPI 差分对 (2个数据+ CLK) (时钟为~290MHz)。

据我了解、显示屏间歇性变暗(不确定是由软件还是硬件引起、但想了解硬件设置故障排除)。

他们没有用于测量眼图的设备来查看22英寸长度是否会导致问题。

您对硬件方面的此方案的故障排除是否有任何建议?

他们目前没有在系统中实施 SN65DPHY440SS、但有兴趣获取 EVM 进行故障排除并测试性能改进。 如果您能提供任何建议、我们将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    为了对该设置进行故障排除、我们建议查看从发送器到接收器(拉电流到灌电流)的功率损耗。 这可以通过分析原理图和 PCB 布局或通过系统方框图进行估算来计算。 我们建议您将此作为第一步、因为问题最初似乎与系统的信号完整性有关。 以下资源介绍了高速布局指南、可帮助您查找 PCB 布局损耗: www.ti.com/.../scaa082a.pdf

    SN65DPHY440SS 当前是否在系统中、或者是否在为系统调优此器件时出现问题? 否则、该器件将有助于提高系统的信号完整性。