This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7047L 与 LA

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678216/tpl7407l-tpl7047l-vs-la

器件型号:TPL7407L

TPL7047L 和 TPL7047LA 之间有何区别?

我看到40V 与30V 之间的电压差。

还有其他差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hithesh、

    两个器件之间的主要区别在于 OUT7驱动电感负载的能力。 在 L 版本中、OUT7需要一个外部二极管来驱动这种类型的负载、但对于 LA 版本、不需要这个二极管。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现、L 的 COM 电压最小值为8.5V、LA 的 COM 电压最小值为6.5V。

    问题:负载是否可以像下面那样关闭3.3V 电源。

    负载是否有最小电压?

    此外、Vin 逻辑高电平最小值为1.5V。 但数据表提到它与1.8V 逻辑电平兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hithesh、

    正确、COM 电压最小值也降低了、这也改变 了 LA 版本的 VOL 规格。

    3.3V 将在此处工作。 只要 OUT 电压低于 COM 电压、就不会出现问题。

    1.5V 是保证通道导通(下拉为低电平)的阈值。 因此、即使1.8V GPIO 电源轨具有+/-15%的容差、1.5V 阈值也能正常工作。 如果使用1.5V GPIO 电压、该变化可能会使其低于1.5V 阈值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius