This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:SN65HVD33的半双工模式

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678873/sn65hvd33-half-duplex-mode-of-sn65hvd33

器件型号:SN65HVD33

大家好、

如果 SN65HVD33可以在半双工模式,下工作、这意味着只使用一对差分 电缆?   

如果是、您能否帮助设计有关 RS422全双工 开关如何切换到 RS485半双工 工作模式的建议?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    当差分输出线路被接至差分输入线路时、一个全双工收发器可运行为一个半双工收发器。 同相输出(Y)应连接到同相输入(A)、反相输出(Z)应连接到反相输入(B)。 此连接可以是 PCB 上的固定配置、也可以通过跳线/开关或固态继电器等逻辑控制器件进行配置。

    此致、
    最大