This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:低功耗模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678777/tca8418-low-power-mode

器件型号:TCA8418

您好!

我使用的是 TCA8418键盘扫描 IC。  

我将此 IC 用于4x3键盘扫描、我们还将其用于通过其 GPIO 控制3个 LED。  

我观察到、如果我在 GPIO 处于高电平状态的情况下以输出方向初始化3个 LED GPIO、那么我们将从此 IC 获得5uA 的电流。

但是、如果我在 GPIO 处于低电平状态时以输出方向初始化这3个 GPIO、那么我将获得大约100uA 的电流(每个 GPIO 大约34uA)。

我还断开了连接到这些 GPIO 的所有组件、以确保外部组件不会出现问题。   

但仍会获得100uA 的电流。

此致、

马里 Smitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smitesh、

    该器件在 GPIO 引脚上默认启用上拉电阻。 您应该能够通过寄存器0x2C、0x2D 和0x2E 禁用这些上拉电阻、从而减少低输出状态下的电流消耗。

    此致、
    最大