This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001勘误表

Guru**** 2483345 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678197/xio2001-xio2001-errata-qustion

器件型号:XIO2001
大家好!
如果您有任何信息、请告诉我。
这是有关 XIO2001ZGU 的勘误表信息的问题。
"5 EXT_ARB_EN 和 CLKRUN_EN 上的内部下拉电阻不起作用。"
问题:
1:当 CLKRUN_EN 引脚断开时,会发生什么情况?
2:当 EXT_ARB_EN 引脚断开时 ,会发生什么情况?
3:是否已修复勘误表? 如果已修复、请指明时间以及如何识别。
示例:   
生产: 2017~  
标记(或批号)~
4:如何检查此勘误表的影响如何操作?
此致  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    勘误表仍然有效。 如果 CLKRUN_EN 或 EXT_ARB_EN 保持开路、则它将悬空、并可能读作低电平或高电平、并且运行期间状态可能会变化。 需要一个外部下拉或上拉电阻器。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sing:

    几天前我也有同样的问题

    e2e.ti.com/.../675076

    回答您的问题:

    1:我的观察结果是 CLKRUN_EN 引脚悬空至接地。 但在理论上、它也可以浮动到任何其他电压电平。 每次 XIO2001读取此引脚为"1"时、第二时钟将在 PCI 通信暂停期间停止。 如果 XiO 的 PCI 总线上的 PCI 设备仅是目标设备、只要它们不依赖连续运行的 PCI 时钟进行本地操作(例如、监控输入并在输入信号变高时生成中断)、这种情况就不会造成损害。

    2:我观察到 EXT_ARB_EN 引脚悬空至接地。 但在理论上、它也可以浮动到任何其他电压电平。 每次 XIO2001读取此引脚为"1"时、内部仲裁器将停止工作、并且对 PCI 总线的任何后续访问都将失败。

    3:正如 Yaser 所写的那样、没有解决方法。

    4:将 CLKRUN_EN 拉为高电平并查看 PCI 时钟停止。 移除上拉电阻、PCI 时钟将再次开始运行。
        将 EXT_ARB_EN 拉为高电平、并查看无法再访问 XiO PCI 总线上的 PCI 设备 拔下上拉杆,查看 PCI 设备是否已重新连接。

    此致、Niels