This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:DS90UB926-Q1的噪声源

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677202/ds90ub926q-q1-noise-source-of-ds90ub926-q1

器件型号:DS90UB926Q-Q1

尊敬的支持团队

我的客户正在 使用 DS90UB926-Q1评估他们的原型板。

他们正在考虑电路板中的噪声原因。

 DS90UB926-Q1中是否有任何可能产生1.57GHz 噪声的振荡器电路?

■μ V 条件

PCLK:37MHz

数据速率:1.295Gbps

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    他们是否在系统中看到任何性能问题? 他们是否有任何有关噪声测量的数据可供分享?

    它们是否使用数据表中参考的以下内部时钟?

    从926数据表中:
    当输入时钟(串行流)丢失时、解串器可提供可选的 PCLK 输出。 这基于内部振荡器。 可以选择振荡器的频率。 此功能由寄存器地址0x02位5 (OSC 时钟使能)控制。 见表11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manickeam-San

    感谢您的快速响应。

    它们 不使用内部时钟(OSC 时钟禁用设置)

    它们不能共享噪声数据。

    如果 有 其他可能,请提供建议。

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们无法共享噪声数据、他们会看到什么性能问题? 我们需要至少了解背景、以及为何关注该频率周围的噪声杂散。 它们是否正在测试 EMI/EMC 性能?

    它们将这个926与哪个串行器部件一起使用、电缆类型和长度是什么? PCLK 抖动是什么样子的? 顺便说一下、这是使用926 EVM 还是其中一个板?

    不遵循正确的布局指南可能会导致噪声杂散、他们可以查看数据表指南以了解任何可能的违规情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manickeam-San

    感谢您的回答。
    他们确认通过修改电缆布线和布局来降低噪声。

    此致
    永川体野郎