This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:PHY 设置

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678188/dp83867e-phy-setup

器件型号:DP83867E

我有一个定制板、在 Phy、Magnetics 和 RJ45方面与 snlu209.pdf 中的 DP83867E EVK 完全配置。  我已经使用 FPGA 建立了 MDIO 通信、并且可以读取和写入寄存器。  我需要将电路板配置为 SGMII 运行、固定1Gbps。  请确认应像 EVK (以及我们的定制板)一样启用端口镜像

PHY TD_A 进入 Magnetics TD4

PHY TD_B 连接到 Magnetics TD3

PHY TD_C 连接到 Magnetics TD2

PHY TD_D 连接到 Magnetics TD1

我正在对寄存器进行编程

0x0000 = 0x0140

0x0009 = 0x0300

0x0010 = 0x5848

0x0011 = 0xA802

0x0014 = 0x2903

0x0031 = 0x0001 (使用扩展寻址)

但我在 MD 侧没有链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您是否尝试将 PHY 保持在自动协商模式? 对于自动协商模式、寄存器0x00应为0x1140。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样!  还需要镜像。  非常感谢。

    Dan