This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:DS90UB929-Q1EVM 电路板设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678196/ds90ub929-q1evm-ds90ub929-q1evm-board-setup

器件型号:DS90UB929-Q1EVM

你(们)好  

我的 DS90UB929-Q1EVM 无法正常工作、电路板电流仅为几 mA、无法正常通电。 我想知道电路板设置(如跳线、开关)是否正确。 您能否帮助共享具有正确电路板设置的参考图片? 下图是当前设置。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以在网上查看929 EVM 用户指南 SNLU172。 它提供了默认跳线和开关设置、并包含快速入门指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我发现它最终是由与12V 电路板连接器的不良连接导致的。 谢谢。