This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 和太阳能充电电源输入检测(电压和极性)

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678217/usb-and-solar-charge-power-input-proetection-voltage-and-polarity

主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06TPD6S300

大家好。
USB 太阳能充电项目上 USB+Solar 电源连接器的电压和极性存在问题。

在我的应用中、我将 5引脚连接器用于 USB 和太阳能输入。 但在某些情况下、当用户在这些引脚上连接错误时会发生这种情况、例如:将太阳能充电的电源连接到 USB_DP/DN 或反相器顺便接地和太阳能、... 因此、在这种情况下使电路烧断。
我刚刚更新了低于28V 的太阳能过压。
但在这种情况下、如果将电源连接到 USB_DP/DN、当没有正确的 VBUS 时、TVS 二极管可能无法提供保护。
请帮助我解决此问题。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、我要说的是、如果您具有分立式 ESD 保护、TPD4E1U06的额定电压将是用于 ESD 的 IP4220CZ6的两倍、并执行完整的4级 IEC 61000-4-2、即8kV 接触和15kV 气隙。 此外、它不连接到 USB 的 VBus。
    但是、如果您担心太阳能电池板提供的电压高达28V、则必须查看具有过压保护的集成器件、例如具有高达18V 过压保护的 TPD3S714。
    否则,您必须了解 TI 的电子保险丝,但要确保它可以传递 USB 2.0信号。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Camer
    感谢您的建议。
    也许 TPD3S714最适合您的选择、但它有必要以4.5-5V 的电压连接到 VBUS、而我的系统没有该电压。
    那么、如果我选择 TI 的 Efuse、您能告诉我更多信息吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    实际上、我不会介绍电子保险丝产品系列、因此我会尝试让您与他们联系、看看他们可以为 USB2.0做些什么。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我与团队交谈、从事28V DC OVP 似乎超出了 TI 当前产品系列的范围。 正如所说、714适用于高达18V 的电压。 此外、如果您需要、可以使用 FET 和几个电阻器以分立方式实现、只要它具有低 Rdson 即可。
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Camer
    感谢您的反馈。
    您能告诉我 TI 的电流产品系列所具有的最大电压吗?
    在我的设计中、当需要从 USB 端口的 VBUS 获取电源以提供 IC 充电时、TPD3S714实际上也存在另一个问题。
    那么、在本例中、您能否向我展示一个用于 USB 保护的示例电路。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这取决于您的信号速度有多快。 USB2.0具有多种不同的速度、这将影响您是否可以使用不同的保护。 如果是480Mbps、则最佳解决方案是714、其容差为18V。 我们还提供了 TPD6S300、SBU 线路应能够通过 USB2.0、且 OVP 高达24V。 并且不连接到 Vbus。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Camer
    感谢您的反馈。
    在这种情况下,USB 端口与 FT234 (用于 USB-RS232转换器)连接,速度为0.3-300Mbps。
    对于714、它不适用、因为我需要 VBUS 进行 IC 充电。
    因此、在这种情况下、最好是将2个 TPS26600PWPT IC 用于 V_SOLAR 和 Vbus、将 TPS26600PWPT 用于 USB 的数据线。
    Thannks。