This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232:RS232收发器系列和部件选择指南

Guru**** 2483355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677996/trs232-rs232-transceiver-series-and-part-selection-guide

器件型号:TRS232

您好!

我需要为工业应用选择 RS232收发器。

以下是我的要求简介

数据速率<=1Mbps

单电源:3.3V

处理器 IO:3.3V

需要 IEC61000 ESD 保护

单 TX/RX 或双 TX/RX

其它 232关键标准电气技术规格

我 看到很多系列产品都符合 RS232规范要求、如 TRSF, SN75, SN65, MAX....。。  请、有人能不能建议这些系列代表什么? 最适合选择哪一个系列?

此致、

SMK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SMK、

    我意识到命名可能会有点混乱。 大多数器件都有 TRS 或 MAX 前缀、并且在这些系列中、具有相同器件型号(前缀之后)的器件将是相同的。 带有 TRSFF 前缀的器件通常具有较高的额定速度("F"表示"快速")。 同样、具有"E"后缀的器件的额定 ESD 容差应为 IEC 61000-4-2。 SN65和 SN75前缀通常较旧、在 RS-232器件中不太常见、并且对应于支持的不同温度范围。

    我希望这有助于澄清问题。 您应该能够使用 RS-232产品概述页面上的参数搜索工具来查找符合这些要求的器件。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    最大