This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:使用400 GPIO 时出现问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678374/tca6424a-issue-with-the-use-of-400-gpio

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件: TCA9555TCA9535

您好!

 我本来希望使用 TI TCA6424A、但在仔细阅读数据表后、我注意到、它实际上只有一个可以切换的位、因此在设计中只能使用其中的两个、而不是允许设置7位地址。  我是否正确解释了这一点?  是否有其他一些高引脚数 GPIO 扩展器可实现更广泛的 GPIO 寻址?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    "我注意到、它实际上只有一个位可以切换、而不是允许7位地址设置、因此在设计中只能使用其中的两个位。 我是否正确地解释了这一点?"

    您的解释是正确的。 此器件只有两个可配置地址。 不过、在设计中、如果您使用 I2C 开关来纠正与地址冲突有关的问题、则可能具有更多的功能。

    "是否有其他一些高引脚数 GPIO 扩展器可实现更广泛的 GPIO 寻址?"
    -如果您不想将 I2C 开关与 TCA6424A 配合使用、则下一个可能的解决方案是使用 TCA9555或 TCA9535、但与 TCA6224A 相比、它们最多具有16个可能的 GPIO。 这两个器件都允许最多8个可配置地址。

    谢谢、
    -Bobby